This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1292RECG-FE:是否可以为带电池的ADS1292RECG-FE板供电?

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602536/ccs-ads1292recg-fe-is-it-possible-to-power-supply-the-ads1292recg-fe-board-with-a-battery

部件号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他部件: ADS1292R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否可以使用电池为ADS1292RECG-FE板供电?

我们提出这个问题是因为我们已经尝试通过在P6连接器上连接3V7锂离子电池为主板供电,但它无法启动!

我们计划在 原型中使用相同的电池充电器组件BQ2.4032万,  此组件是否有任何问题?!

此致,

海鸥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,海them:

    您似乎正在将蓄电池电压施加到正确的针脚上。 我不熟悉BQ2.4032万设备,不知道如何正确配置它。 我会将此主题重新分配给能够为您提供帮助的电池管理团队。

    对于任何电池管理工程师来说,ADS1292RECG-FE板都是用于ADS1292R的EVM。 该板的原理图位于EVM用户指南的末尾。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Brian的回复,

    我们找到了解决方案:

    BAT -未连接。 应将其连接至地面。 只需分流属于燃油表块的NI R87电阻器,工作正常!

    此致,
    海鸥。