请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS131A04EVM 主题中讨论的其他部件: ADS131A04, TM4C1294NCPDT
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/
我们购买了两个ADS131A04EVM板,目前我们正在PC上使用GUI测试ADC131A04。
在ADS131A04EVM板上,ADC131A04与微处理器MSP430之间进行通信。 MSP430通过USB接口连接到PC。
我们希望在新的应用中使用ADS131A04,并且必须实施配置,数据处理和错误处理的状态机。
是否可以获得在MSP430中实施的C代码?