This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:ADC ADS131A04的状态机和错误处理,是否提供C代码?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601779/ads131a04evm-state-machine-and-error-handling-for-the-adc-ads131a04-c-code-available

部件号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他部件: ADS131A04TM4C1294NCPDT

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/

我们购买了两个ADS131A04EVM板,目前我们正在PC上使用GUI测试ADC131A04。

在ADS131A04EVM板上,ADC131A04与微处理器MSP430之间进行通信。 MSP430通过USB接口连接到PC。

我们希望在新的应用中使用ADS131A04,并且必须实施配置,数据处理和错误处理的状态机。

是否可以获得在MSP430中实施的C代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michi:

    感谢您的帖子!

    我想您应该询问ADS131A04EVM上的TIVA微控制器,而不是MSP430。 EVM使用TM4C1294NCPDT。 遗憾的是,我们没有要共享的此EVM的源代码。

    此致,