This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:负极电源电压监控(-6.5V)

Guru**** 2546750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601450/ads8684-voltage-monitoring-of-negative-supply--6-5v

部件号:ADS8684

我想通过10 % ADC ADS8684来监控-6.5V +/-ADV,+3.5V+/-ADV 5 % 和+1.8V +/-ADV 15 % 电源。

请告诉我如何将负极-6.5V连接到ADC输入以进行测量。

我是否需要连接外部滤波器电路 ?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Akash,

    此ADC直接支持双极输入,因此您只需将负信号直接连接到ADC的模拟正输入引脚,该引脚在下面的块状图中突出显示为红色输入,即可使用外部滤波器电路。

    如果您还有其他问题,请告诉我,谢谢。

    此致

    戴尔·李