请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 大家好。 我有关于ADS1299主板的问题。 我得到了一个带有ADS1299和ARM芯片的电路板进行调试。 他告诉我,板载型号是ADS1299,这是一款8通道数据转换器。 但是当我处理它的时候,我发现只有四个通道可以转换电压,另外四个通道是5,6,7,8,总是保持0x00。 当我操作寄存器时,可以修改下四个通道的寄存器,而不能修改上四个通道的寄存器。
从转换器获得的ID控制寄存器始终是0x20,如果它是ADS1299八通道版本,则其下两位应为10。 ADS1299上的型号是2BAYD9W G4。 我想知道哪种类型的ADS1299的矿用板ADS1299或ADS1299-4。 谢谢你。