This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299-4版本

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601823/ads1299-ads1299-4-version

部件号:ADS1299

大家好。 我有关于ADS1299主板的问题。 我得到了一个带有ADS1299和ARM芯片的电路板进行调试。 他告诉我,板载型号是ADS1299,这是一款8通道数据转换器。 但是当我处理它的时候,我发现只有四个通道可以转换电压,另外四个通道是5,6,7,8,总是保持0x00。 当我操作寄存器时,可以修改下四个通道的寄存器,而不能修改上四个通道的寄存器。

从转换器获得的ID控制寄存器始终是0x20,如果它是ADS1299八通道版本,则其下两位应为10。 ADS1299上的型号是2BAYD9W G4。 我想知道哪种类型的ADS1299的矿用板ADS1299或ADS1299-4。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Liu,

    此器件是ADS1299-4。 您在哪里购买了该板? 如果您以8通道ADS1299为借口从信誉良好的经销商处购买该主板,我建议您将其退回。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Pisani先生,我明白了。 我会找到正确的,非常感谢。