This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HSDC Pro SW在运行时冻结

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600178/hsdc-pro-sw-freezes-when-run

主题中讨论的其他部件:DAC38J84

我已在4.70 我的Win7 Pro三星系列9笔记本电脑上安装了HSDC Pro SW,以便与TSW14J56 EVM (以及连接到它的DAC38J84 EVM)配合使用。 我已按照安装说明操作,打开主板电源,并可以在Win7设备管理器窗口中看到TSW14J56 USB设备正确枚举(显示"Cypress FX3 USB Streamerexample"设备),并且我已验证它是否已插入笔记本电脑的USB 3.0 端口。

但是运行HSDC Pro软件时死机,闪屏出现,主GUI出现,然后死机,不响应任何控件。 左下角状态栏显示消息"initialize"(初始化),右下角显示一个正在运动的"Barber pole (理发器杆)"符号(请参阅屏幕截图)。 我让SW坐了近10分钟,没有变化。 我必须使用Windows任务管理器来终止。 我尝试卸载并重新安装软件,但结果相同。 此外,无论TSW14J56是否插入USB 3.0 端口,我都得到相同的响应。 这款笔记本电脑只有一个3.0 1端口,因此我无法尝试另一个。

请提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    您是否以管理员身份登录此PC? 如果不能,请使用管理员帐户登录,然后以管理员身份运行HSDC Pro? 我们已经看到了一些未以管理员身份登录时的LabVIEW管理权限问题。

    HSDC Pro将与TSW14J56的USB3或USB2一起运行。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    感谢你的帮助。 我尝试以管理员身份运行HSDC GUI (通过Win7开始菜单,鼠标右键>"以管理员身份运行"),这很有效! 我注意到,单击启动后需要将近3分钟,GUI最终运行(这意味着它仍然显示为冻结,但可能正在后台运行某些内容)。 我可以与TSW14J56板交谈;并且已经验证我甚至可以在USB2 (甚至通过外部集线器)和USB3中运行它。

    但是,我有一个新的问题。 当我运行尝试遵循DAC3XJ8X快速启动过程(如SLAU547B中所述)时,我只能进入第4.3 节中的步骤5。 当我进入步骤6 (单击HSDC GUI中的[Send]([发送])按钮时,弹出一个错误框,提示“Error 1097 Occurred at Call Library Function Noe in TSW140.lvlib:14J56refD_2's补全.vi->TSW140.lvlib:frame.vi”。 请参阅随附的屏幕截图。 我已关闭并重新打开GUI几次(以及对DAC和FPGA板进行电源循环),但仍然得到相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    ~3分钟是GUI启动的极长时间。  我不知道为什么这需要这么长的时间。  当我们通常启动HSDC Pro时,大约需要10秒,它才能通过闪屏并进入Select Board连接屏幕。  我目前在一台配备8 GB of ram的i5笔记本电脑上运行Win7 Pro,这是一种相当典型的PC设置。

    我想知道USB端口是否仍然存在问题。  您能否卸载HSDC Pro,然后以管理员身份登录并以管理员身份运行安装程序?  这样可以正确安装驱动程序。

    同时,我还会让软件团队查看错误和症状,看看他们是否对导致此类错误消息的原因有任何想法。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    我最终还是让它正常工作,但不得不切换到另一个USB端口! (用于TSW14J56板)

    我将概述我采取的所有步骤,希望这些步骤将帮助其他人进行故障排除:

    0)供参考:我正在三星900系列笔记本电脑上运行HSDC (采用8 GB of RAM的i5处理器)

    1)事实证明我一直拥有管理员权限(在我的账户设置中验证),因此如果我以管理员身份手动运行HSDC似乎无关紧要(通过两种方式验证); 回想起来,我觉得只是等待(3分钟)

    2)我卸载然后重新安装HSDC,结果相同

    3)我切换到了笔记本电脑上的另一个USB端口(USB2),虽然启动需要~3分钟,但这次我注意到,当我在设置文档中执行步骤4.4 时,它的行为有所不同。 这一次,HSDC GUI的下条显示固件版本=“15.15 ”(之前显示的是固件版本=“0.1 ”,而接口类型= TSW14J56REVD_firmware)(之前显示的是接口类型= )

    4)完成所有其他步骤并进入4.3 Tm4步骤6后,这次它运行,放置一个不同的消息框(请参阅屏幕截图),我能够成功地使DAC输出成为一个信号并观察频谱分析仪上的输出。

    我重复了同样的3次操作序列,它仍然有效。 我将TSW14J56切换回原来的端口,当我按下[Send](发送)按钮时,它的行为与以前一样,出现了一条隐藏消息。 返回到我能够再次成功运行的另一个USB端口。

    所以我可以接受这种安排,也许我可以在受影响的USB端口上卸载并重新安装驱动程序,但我很高兴能够正常工作。 我很乐意满足您的任何进一步故障排除请求。

    在屏幕截图中,当我单击[Send]([发送])时,会弹出一个有关车道费率的消息框,我忽略并运行了线路板。 这是否值得关注?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    我已经开始工作了。 我仍然不知道为什么您会有3分钟的延迟。 我以前没有遇到过这种情况。 GUI可能正在尝试检查更新-您是否可以在该PC上访问互联网? 如果是这样,那么我不确定是什么导致了这种延迟。

    车道速率弹出消息仅供参考,而不是错误。 这只是为了向用户确认配置的车道速率和预期时钟。

    您最初遇到的15.15 固件指示问题意味着固件未正确加载。 我认为该USB端口上存在一些驱动程序问题,无法正常工作,无法正确加载固件。 如果固件报告0.1 ,则表示固件已正确加载。 如果固件未正确加载,则HSDC Pro向FPGA发出的任何命令都将返回错误消息,当您单击"发送"时,它将向FPGA发送一些命令,如果FPGA没有响应,它将生成一些错误消息。 因此我认为LabVIEW错误消息是由于FPGA固件未加载所致。 这似乎指向与USB端口相关的一些坏驱动程序。

    当您以管理员身份安装HSDC Pro时,应该会出现一个弹出窗口,用于为TSW14J56revD板上的USB芯片安装Cypress驱动程序。 如果安装正确,则工作正常。

    我不确定我是否有任何其他关于延迟的提示。 您是否可以在另一台PC上尝试此操作,只是为了查看它是否与此硬件隔离? 您甚至不需要连接TSW14J56,HSDC Pro软件应该启动相当快,几秒钟内就会弹出连接板。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    我的笔记本电脑上的驱动程序肯定有一些奇怪的问题。

    我已连接到互联网,因此GUI在查找更新时可能不会停顿。

    我确实在常规工程工作站上安装了HSDC (戴尔T3500,Win7 Pro,i5,12 GB RAM),在出现斜线屏幕后,HSDC运行速度很快(大约不到10秒)。

    因此,在这一点上,我认为我们可以认为此问题已解决,并且很可能是由于计算机/驱动程序的某些问题。

    感谢您的所有帮助!

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的-让我们知道我们还能提供哪些帮助。

    肯尼亚