我已在4.70 我的Win7 Pro三星系列9笔记本电脑上安装了HSDC Pro SW,以便与TSW14J56 EVM (以及连接到它的DAC38J84 EVM)配合使用。 我已按照安装说明操作,打开主板电源,并可以在Win7设备管理器窗口中看到TSW14J56 USB设备正确枚举(显示"Cypress FX3 USB Streamerexample"设备),并且我已验证它是否已插入笔记本电脑的USB 3.0 端口。
但是运行HSDC Pro软件时死机,闪屏出现,主GUI出现,然后死机,不响应任何控件。 左下角状态栏显示消息"initialize"(初始化),右下角显示一个正在运动的"Barber pole (理发器杆)"符号(请参阅屏幕截图)。 我让SW坐了近10分钟,没有变化。 我必须使用Windows任务管理器来终止。 我尝试卸载并重新安装软件,但结果相同。 此外,无论TSW14J56是否插入USB 3.0 端口,我都得到相同的响应。 这款笔记本电脑只有一个3.0 1端口,因此我无法尝试另一个。
请提供建议。
谢谢!