This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:I2C引脚上的ADS1015最大电压

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599882/ads1015-ads1015-max-voltage-on-i2c-pins

部件号:ADS1015
在“线程: ADS1115”中讨论的其他部件

 我们刚刚注意到与ADS1015相关的有趣内容,或者更确切地说,它的数据表。

  在我们首次设计数据表时,SBAS473C是当前版本。 它将I²C Ω 输入电压列为最大值 5.5V独立于电源电压。 现在我们看一下D版数据表,我们看到最大输入电压已降至VDD + 0.3V。 我们设计的电路使用3.3V电源,而I²C Ω 总线的工作电压为5V。

 您能否详细说明这一点? 芯片本身是否已更改,因此不再具有5V耐受性? 还是始终是一样的? 在这种情况下,我看不出来规范怎么会有这么大的改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月


    我正在研究这个问题。 目前,我认为这是数据表最新修订版中的一个错误。

    ADS1015 (和ADS1115)都具有可承受更高电压的数字输入。 通常有ESD装置,可将引脚的输入限制在二极管正极电压降内。 从该器件的设计来看,对于数字引脚,从引脚到VDD的二极管连接被拆除,应该能够承受更高的电压。

    我仍然在研究这个问题,我会尽快找到答案。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月


    我与为ADS1015和ADS1115数据表制作最后一组修订的工程师进行了检查。 数字引脚的绝对最大额定值不应是VDD+0.3V。 数字引脚的绝对最大电压为5.5V,如数据表的上一版本(版本C)中所示。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢离线澄清。 我仅引用您的脱机回复来澄清:

    ->在具有VDD的I2C接口上,3.3V的5V信号是可以接受的。 此器件的数字引脚应始终容差,最大绝对电压为5.5V。

    ->设备的测试和生产尚未更改。 仅更改了数据表以符合TI数据表标准。 遗憾的是 ,转换期间数据表(SBAS473D)中引入了一些错误,将在下一修订版中修复。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    感谢您发布回复。 这两个要点都正确。 I2C接口中的数字引脚不限于VDD+0.3V,最大可达5.5V。

    无意中插入了数据表中的更改。

    吴若瑟