请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1015 在“线程: ADS1115”中讨论的其他部件
我们刚刚注意到与ADS1015相关的有趣内容,或者更确切地说,它的数据表。
在我们首次设计数据表时,SBAS473C是当前版本。 它将I²C Ω 输入电压列为最大值 5.5V独立于电源电压。 现在我们看一下D版数据表,我们看到最大输入电压已降至VDD + 0.3V。 我们设计的电路使用3.3V电源,而I²C Ω 总线的工作电压为5V。
您能否详细说明这一点? 芯片本身是否已更改,因此不再具有5V耐受性? 还是始终是一样的? 在这种情况下,我看不出来规范怎么会有这么大的改变。