This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7823:ADS7823波纹问题...

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601083/ads7823-ads7823-ripple-issue

部件号:ADS7823

尊敬的先生:

请参阅随附的图片。

CH1为SDA,CH2为Ain为ADS7823 (PIN2)

我的客户发现:

1.当他们尝试读取Ain信号时,Ain信号将具有大约600mV Vpp的波纹。

同时,从ADC (红色块1)获得的值将与从仪表(红色块2)读取的数据相差约200~300mV。

2.如果客户在R31原理图中添加10uF并再次测试,则值差将低至20~30mV。

是否需要关注此问题?

如何更正?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    这是由来自I2C通信的电流以及零件本身的内部工作所导致的。  

    尽量减少这种情况的最佳方法是采用良好的布局并使用正确的组件。  

    它们的引脚5,6,7连接到接地。  它们应该通过一条大的轨迹连接在一起。  更好的是,要有一个与之相连的坚实的地面层。  C23应尽可能靠近引脚1。  一条大轨迹应位于引脚1和C23之间,C23的接地侧应通过一条大轨迹连接到引脚3,4和5或接地平面。  C24应尽可能靠近引脚8。  一条大轨迹应位于引脚8和C24之间,C24的接地侧应通过一条大轨迹连接到引脚 3,4和5或接地平面。

    对输入内容加一个上限也是一个好主意。  此盖应使用相同的位置,它应尽可能靠近引脚2,并通过良好的低阻抗连接接地。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mike:

    感谢您的回复。