Other Parts Discussed in Thread: ADS7823
尊敬的先生:
请参阅随附的图片。
CH1为SDA,CH2为Ain为ADS7823 (PIN2)
我的客户发现:
1.当他们尝试读取Ain信号时,Ain信号将具有大约600mV Vpp的波纹。
同时,从ADC (红色块1)获得的值将与从仪表(红色块2)读取的数据相差约200~300mV。
2.如果客户在R31原理图中添加10uF并再次测试,则值差将低至20~30mV。
是否需要关注此问题?
如何更正?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS7823
尊敬的先生:
请参阅随附的图片。
CH1为SDA,CH2为Ain为ADS7823 (PIN2)
我的客户发现:
1.当他们尝试读取Ain信号时,Ain信号将具有大约600mV Vpp的波纹。
同时,从ADC (红色块1)获得的值将与从仪表(红色块2)读取的数据相差约200~300mV。
2.如果客户在R31原理图中添加10uF并再次测试,则值差将低至20~30mV。
是否需要关注此问题?
如何更正?
谢谢。
您好,Peter,
这是由来自I2C通信的电流以及零件本身的内部工作所导致的。
尽量减少这种情况的最佳方法是采用良好的布局并使用正确的组件。
它们的引脚5,6,7连接到接地。 它们应该通过一条大的轨迹连接在一起。 更好的是,要有一个与之相连的坚实的地面层。 C23应尽可能靠近引脚1。 一条大轨迹应位于引脚1和C23之间,C23的接地侧应通过一条大轨迹连接到引脚3,4和5或接地平面。 C24应尽可能靠近引脚8。 一条大轨迹应位于引脚8和C24之间,C24的接地侧应通过一条大轨迹连接到引脚 3,4和5或接地平面。
对输入内容加一个上限也是一个好主意。 此盖应使用相同的位置,它应尽可能靠近引脚2,并通过良好的低阻抗连接接地。
Mike