This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:关于DAC7760的外部部件

Guru**** 2550250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, TIPD119, TIPD153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600170/dac7760-about-the-external-parts-of-the-dac7760

部件号:DAC7760
主题中讨论的其他部件: TIPD119TIPD153

大家好,

 请让我问您两个有关DAC7760的问题。

 Q1)如果未使用HART接口,HART进入引脚是否可以保持浮动?
        *在TIPD119中,连接了22nF电容器。

 Q2)请告诉我需要连接15 Ω 电阻器
      至数据表第47页上图96中的输出电压引脚和+VSENSE引脚?
         *我的客户打算在组合配置中使用DAC7760
         电压和电流输出端子,如TIPD119。


此致。
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东本山

    我将在下面在线回答您的问题:

    [QUOTE USER="Tsuyoshi tokumoto">Q1)如果未使用HART接口,HART输入引脚是否可以保持浮动?
            *在 TIPD119中,连接了22nF电容器。

    在系统可能暴露于辐射的应用中,建议将HART输入引脚连接至GND,以便通过将引脚与GND进行交流耦合来消除潜在的耦合路径。 这可能是必要的,也可能不是必要的,这些影响在很大程度上取决于外壳/底盘和PCB布局。

    [报价用户="Tsuyoshi tokumoto"] Q2)请告诉我需要连接15 Ω 电阻器
          至数据表第47页上图96中的输出电压引脚和+VSENSE引脚?
             *我的客户打算在 组合配置中使用DAC7760
             电压和电流输出端子,如 TIPD119

    您可以参考TIPD153,其中将更详细地讨论保护电路。 最理想的情况是在连续二极管级之间有串联通元件,因为每个二极管将导电至不同的电位,如果没有此阻抗,相邻级之间的电流仅受轨迹阻抗的限制,而轨迹阻抗通常相当低。 当大电流流流经TVS二极管时,反向击穿电压会增加到接近钳位电压,通过钳位/转向/肖特基二极管,正向电压会增加到接近最大正向电压。 此外部电路的目的是降低DAC引脚在直接暴露于EMC/EMI瞬态时所能看到的电压和电流,如IEC6.1万-4标准(如ESD,EFT,CI,RI和浪涌测试标准)中所记录的电压和电流。

    当使用组合终端时,方案会发生某种变化。 TIPD119记录了IOUT在通过VSENSEP引脚的大电阻负载下看到的泄漏路径的模拟补偿技术。 我在下面做了一个快速绘图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duke-San,

    非常感谢您的及时回复和
    详细解释。

    您的回答对我很有帮助。

    请让我再问您一个问题。

    根据TIPD153,我认为连接更好
    CMP引脚和VOUT引脚之间的C1电容器。
    *请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Circuit.xlsx

    我的理解是否错误?

    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东本山

    您的理解和图表都是正确的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duke-San,

      非常感谢您的及时回复!

     

    谢谢,顺祝商祺!
    Tsuyoshi Tokumoto