主题中讨论的其他部件: TIPD119, TIPD153
大家好,
请让我问您两个有关DAC7760的问题。
Q1)如果未使用HART接口,HART进入引脚是否可以保持浮动?
*在TIPD119中,连接了22nF电容器。
Q2)请告诉我需要连接15 Ω 电阻器
至数据表第47页上图96中的输出电压引脚和+VSENSE引脚?
*我的客户打算在组合配置中使用DAC7760
电压和电流输出端子,如TIPD119。
此致。
Tsuyoshi Tokumoto