在“线程: ADS7805”中讨论的其它部件
您好,
我的客户使用了参考电路。 AD输入是来自放大器的输出。 客户发现我们设备的精度性能无法满足他们的要求。
我们尝试更改参数,将200欧姆更改为50欧姆,将两个2.2uF钽盖更改为2.2uF陶瓷盖。 性能可以满足客户的需求。
这些更改是否有任何问题? 200欧姆电阻器的功能如何?如何选择此电阻器的值? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户使用了参考电路。 AD输入是来自放大器的输出。 客户发现我们设备的精度性能无法满足他们的要求。
我们尝试更改参数,将200欧姆更改为50欧姆,将两个2.2uF钽盖更改为2.2uF陶瓷盖。 性能可以满足客户的需求。
这些更改是否有任何问题? 200欧姆电阻器的功能如何?如何选择此电阻器的值? 谢谢!
你好,Wu,
对于ADS8505,该器件可以与陶瓷电容器一起正常工作; 您可以将盖引脚中的2.2uF钽电容器替换为陶瓷电容器。 ADS8505器件的开发 目的是完全插入式替换 以前的ADS7805。 ADS7805是在1996年左右开发的 ,当时陶瓷电容器 的成本可能不是很低。 如今 ,陶瓷电容器 的成本更低 , 性能也很好。 ADS8505数据表与以前的ADS7805非常相似。 但是,ADS8505不需要钽电容器的ESR,并且可以使用 陶瓷电容器进行稳定/工作。
关于200欧姆电阻器的更换,使用图27 (和/或图28)中所示的外部电阻器(1 % 容差)对设备进行表征/测试;因此,建议的电阻器为200欧姆。 我怀疑将电阻从200欧姆更改为50欧姆的影响很小,因为内部电阻导致的额定输入阻抗为~11.5千欧。 您能否解释一下使用外部200欧姆电阻时的性能问题?
谢谢,此致,
路易斯