This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8505:ADS8505设计问题

Guru**** 2550770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8505, ADS7805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599862/ads8505-ads8505-design-question

部件号:ADS8505
在“线程: ADS7805”中讨论的其它部件

您好,

我的客户使用了参考电路。 AD输入是来自放大器的输出。 客户发现我们设备的精度性能无法满足他们的要求。

我们尝试更改参数,将200欧姆更改为50欧姆,将两个2.2uF钽盖更改为2.2uF陶瓷盖。 性能可以满足客户的需求。

这些更改是否有任何问题? 200欧姆电阻器的功能如何?如何选择此电阻器的值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wu,

    对于ADS8505,该器件可以与陶瓷电容器一起正常工作; 您可以将盖引脚中的2.2uF钽电容器替换为陶瓷电容器。   ADS8505器件的开发 目的是完全插入式替换  以前的ADS7805。  ADS7805是在1996年左右开发的 ,当时陶瓷电容器 的成本可能不是很低。  如今 ,陶瓷电容器 的成本更低 , 性能也很好。 ADS8505数据表与以前的ADS7805非常相似。   但是,ADS8505不需要钽电容器的ESR,并且可以使用 陶瓷电容器进行稳定/工作。

    关于200欧姆电阻器的更换,使用图27 (和/或图28)中所示的外部电阻器(1 % 容差)对设备进行表征/测试;因此,建议的电阻器为200欧姆。  我怀疑将电阻从200欧姆更改为50欧姆的影响很小,因为内部电阻导致的额定输入阻抗为~11.5千欧。  您能否解释一下使用外部200欧姆电阻时的性能问题?

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis,

    我的客户的应用是IC测试机。 它们需要高精度的广告输出,并且输入信号将通过高频进行切换。 他们对我们的器件和竞争对手的器件AD976进行了测试,发现ADS8505的随机噪声大于AD976。
    我检查了AD976的输入电压上限是22pF,对于我们的设备来说是50pF,所以我尝试将输入电阻降低到50ohm,发现它会有一些改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JW,您好!

    外部电阻器对随机噪声贡献的影响可忽略不计,因为200欧姆系列电阻器的噪声贡献很小。 ADS8505器件在采样和保持电容器之前提供11.5kOhm的内部输入电阻。 将电阻从200欧姆更改为50欧姆将改变设备的初始满刻度误差和零误差。 这些参数使用200欧姆外部串联电阻进行特征参数设定。

    如果有显示驱动设备的电路的示意图,我们可以查看。

    谢谢,此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis,

    SCH应保密,我将向您发送一封电子邮件。