This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:需要有关断开数据输出的指导

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600120/ads54j60-need-guidance-on-leaving-data-outputs-disconnected

部件号:ADS54J60

您好,


我希望使用ADS54J60进行设计,其中每个ADC @ 10 Gbps运行2个通道。 我不想将未使用的数据输出连接到收发器,因为收发器上的限制。 让这些与收发器断开连接的指导是什么?


如果您只想使用2,则您选择的路线似乎取决于您是否要使用小数点功能。 DA1/DA2和DB1/DB2 (无小数点),DA0/DA1和DB0/DB1 (带小数点)。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlesw,

    您可以将未使用的输出保持打开状态,并且您对路线分配注释的信息正确无误。

    此致,

    Jim