请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS54J60 您好,
我希望使用ADS54J60进行设计,其中每个ADC @ 10 Gbps运行2个通道。 我不想将未使用的数据输出连接到收发器,因为收发器上的限制。 让这些与收发器断开连接的指导是什么?
如果您只想使用2,则您选择的路线似乎取决于您是否要使用小数点功能。 DA1/DA2和DB1/DB2 (无小数点),DA0/DA1和DB0/DB1 (带小数点)。 是这样吗?