请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1293 您好,
让我问您一个有关“8.5 6流模式”的基本问题,数据表第38页。
当我们使用此模式时,来自"data_loop"寄存器的输出数据流顺序是固定的,对吗?
例如,对于数据表第38页,输出数据顺序为
第一:DATA_STATUS,第二:DATA_CH3_PACE,第三:DATA_CH3_ECG
我的理解是否正确?
或者是否可以通过某种寄存器设置来更改顺序?
此致,