This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:串流模式

Guru**** 2552760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599678/ads1293-streaming-mode

部件号:ADS1293

您好,

让我问您一个有关“8.5 Tm6流模式”的基本问题,数据表第38页。

当我们使用此模式时,来自"data_loop"寄存器的输出数据流顺序是固定的,对吗?

例如,对于数据表第38页,输出数据顺序为

                第一:DATA_STATUS,第二:DATA_CH3_PACE,第三:DATA_CH3_ECG

我的理解是否正确?

或者是否可以通过某种寄存器设置来更改顺序?

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,

    数据在流模式下读回的顺序与寄存器映射中寄存器的顺序一样,即首先读取地址较低的数据寄存器。 其输出在CH_Cnfg寄存器中被禁用的数据将被跳过。

    Brian