Other Parts Discussed in Thread: ADS7854, THS4552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7854 主题中讨论的其他部件: THS4552
大家好
您是否介意询问ADS7854?
我们的客户将使用ADS7854来检测电机电流。
它们使用THS4552, 并尝试 通过电压随动式放大器将REFIO_X连接到THS4552的声码,如下所示:
REFIO_A->电压随动测压器->THS4552_A
REFIO_B->电压随动测压器->THS4552_B
那么 ,是否可以与以下结构一起使用?
REFIO_A->电压随动器Ampilifier-->THS4552_A
|-->THS4552_B
从普通噪声的角度来看,我们是否应该 使用 单独 的REFIO_Xs?
因为,他们可能希望减少电压随动放大器。
此致,
松本博塔