This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7854:来自ADS7854's REFIO_X的输入驱动器THS4552的声码

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7854, THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599712/ads7854-vocm-of-the-input-driver-ths4552-from-ads7854-s-refio_x

部件号:ADS7854
主题中讨论的其他部件: THS4552

大家好

您是否介意询问ADS7854?

我们的客户将使用ADS7854来检测电机电流。
它们使用THS4552, 并尝试  通过电压随动式放大器将REFIO_X连接到THS4552的声码,如下所示:

REFIO_A->电压随动测压器->THS4552_A
REFIO_B->电压随动测压器->THS4552_B

那么  ,是否可以与以下结构一起使用?

REFIO_A->电压随动器Ampilifier-->THS4552_A
                                                           |-->THS4552_B

从普通噪声的角度来看,我们是否应该 使用 单独 的REFIO_Xs?
因为,他们可能希望减少电压随动放大器。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka Matsumoto San

    我们通过电子邮件收到了类似的查询,我已通过邮件回答了该查询。 我已要求TI代表与您联系

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet