This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:用户数据帧以及有关LC和HC寄存器使用的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617374/ads54j66-user-data-frame-and-a-question-about-the-use-of-lc-and-hc-register

部件号:ADS54J66

您好,

下面我想问您一个有关 ADS54J66操作模式的问题

Q1)数据表描述如下。 (数据表第38页,表13和表14)。

    从JESD模式(UP)连接到框架组件的线路是否属实(尤其是模式8)?

Q2)在4421模式下(不是4421 0键盘),有一个名为A1的数据。

     A1是 A0的下一个样本数据吗?

Q3)在数据表中, (数据表第38页,表59)。

LC寄存器(低分辨率计数器值)和HC寄存器(高分辨率计数器值)的功能是什么。  

如果LMF=244,是否可以使用操作模式“8”(无小数)?

我想这是可能的,但我可以肯定地向你证实这一点。

谢谢你,在advacne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    问题1. 是的

    问题2. A0是通道A的第一个样本,A1是通道A的第二个样本,依此类推。

    问题3. 这些将从数据表中删除。 我附上了我们目前正在进行的工作的初步草案。 这些问题仍然存在

           显示在本草稿中,但将被删除。

    问题4: 不能。您不能在LMF=244中操作模式8。

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../SBAS745.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

        您的回答非常适合我, 首先谢谢。

        我还有另一个关于该设备的数据流及其数据格式的问题(从ADC到jesd204b (传输层,链路层))。关于这个问题,我绘制了一个数据流图。

        可惜我把它留在我的公司,所以明天我会上传, 请帮我把它做好。

    此致,

    邱旭

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

        我对ADS54J66的数据表有另一个问题,它让我感到困惑。 关于此数据流图问题,我花了一些时间来绘制一些草案,以使我的问题更加清晰。此处的名称是“ADS54J66     A”,“ ADS54J66   B”,“ADS54J66   C”。 我将它们张贴在下面。

         这些问题与操作模式8有关。

    Q1 >下面三个来自ADC的数据流图将数据流输出到JESD204B输出位流,哪一个是正确的理解?

         如果没有正确答案,请帮助我确认哪一个最接近正确答案。

    问题2 >我倾向于认为"ADS54J66     A"是正确的, 但在数据表(第38页,表14)中 ,与操作模式8相关的子表(名为LMFS =4421 (0-PAD))中,有16位0 fallow A0[15:8] a[7:0],我不知道这些零来自哪里?

         所以我抽取了床架B和C

    Q3 >关于 “ ADS54J66   B”,我认为SerDes Rx或JESD204B Rx寄存器可能是32位,所以当他们处理16位数据时,他们必须附加16位零。这样我就可以将这些零点燃了吗?

        所以,当我解压FPGA接收器时,我还应该使用32位寄存器来获取这些数据,而只是点燃低16位?

    Q4 > 关于 “ ADS54J66   C”,我也怀疑其正确性,因为它甚至使用20Gbps。

    Q5>“ ADS54J66   B”中的红线是否可以认为红线两端的数据相等?

    Q6 >我想知道,在SERDES RX和JESD204B RX之后,我在FPGA中获得的数据是ADC输出数据追加0和OVR。这是正确的理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能操作模式使用 表14中的数据帧assmebly LFMS=4421,而不是LMFS=4421 0-PAD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,  

        也许操作模式8使用 表14中的数据帧assmebly LFMS=4421,而不是LMFS=4421 0-PAD?

    此致,

    邱旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    正确。 模式8使用LMFS =4421,无0填充。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    非常感谢。 我可以解决我以前提出的另一个问题。
    此致,
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

        很抱歉打扰你。

        当我阅读表72 (数据表,第69页)时,表中有两个我不知道的寄存器。

    那么,在步骤2中,什么是寄存器4002h和寄存器4001h。 我找不到它们的描述。

    此致,

    邱旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    我对表72还有另一个问题(数据表,第69页)。 在步骤6中,使用02h注册6016h。 但在表70中,它说明此寄存器的7-1位必须设置为0,并且可以配置LSB。 二进制中的02h应为0.001万,这违反了表70。
    表70或表72中可能有错误?
    您能告诉我,在6016h中需要为通道A,B配置PLL模式40x的数据是什么
    此致,
    邱旭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    很抱歉再次打扰您,但这个问题真的很难解决。
    在表27 (数据表第29页)中,注册号0053h的MSB,其名称是CLK DIV。 我知道这个寄存器的功能,但我真的不知道为什么我必须设置一个输入时钟分隔器。
    例如,在操作模式8中,我想输入一个500MHz的时钟来采样200MHz正弦信号,我不知道为什么要将它除以2或4?
    请花一点时间回答,首先谢谢。
    此致,
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,
    我们正在研究这一问题。
    此致,
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7776.SBAS745.pdfUser

    请使用随附的初步更新数据表。 您提到的这些寄存器未被使用。 它们将 在 数据表的下一版本中删除。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    请在您查看我发送给您的更新数据表后,如果这仍然是问题,请告诉我。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

        感谢您更新数据表。 但很可惜,我觉得接下来的3个问题令我感到困扰。  

    Q1) 当我阅读表72 (数据表,第69页)时,我在该表中不知道有两个寄存器。
        那么,在步骤2中,什么是寄存器4002h和寄存器4001h。 我找不到它们的描述, 它们没有用处,它们会被删除吗?

    问题2) 我对表72有另一个问题(数据表,第69页)。 在步骤6中,使用02h注册6016h。 但在表70中,它说明此寄存器的7-1位必须设置为0,并且可以配置LSB。 二进制中的02h应为0.001万,这违反了表70。表70中的两个表72中可能存在错误?

        您能告诉我,在6016h中需要为通道A,B配置PLL模式40x的数据是什么

    Q3)  在表27 (数据表第29页)中,注册号0053h的MSB,其名称是CLK DIV。 我知道这个寄存器的功能,但我真的不知道为什么我必须设置一个输入时钟分隔器。
    例如,在操作模式8中,我想输入一个500MHz的时钟来采样200MHz正弦信号,我不知道为什么要将它除以2或4?


         

    此致,

    邱旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    在我上一篇文章中,我告诉您地址4002h和4001H不是有效地址,将从数据表中删除。

    ADS54J66每通道使用2个交错内核。 因此,输入时钟应除以2,以生成交错内核的采样时钟。

    因此,在ADS54J66中,我们必须始终将CLK DIV位设置为1。我们 可能会 将ADS54J66的此位重命名为'Always write 1',以避免客户产生任何混淆。

    对于40x模式,在第6A00页的地址16h中写入0x02。 数据表中有错误。


    此致,


    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    我是否可以使用此设备来采样复杂带宽为250MHz的信号或带宽为125MHz的临时信号?
    此致,


    秋水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    您是要采样带宽为250MHz的复杂输入,还是要采样带宽为250MHz的复杂输出?  您计划使用什么采样率以及什么模式? 当使用十进制模式时,该部分仅为200MHz复数输出带宽;当绕过小数位和500Msps采样时,该部分仅为245.76MHz。  

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    Q1)那么这句话的含义是什么(200-MHz复杂带宽或100-MHz实际带宽支持,数据表第1页)?

    问题2) 此设备的最大时钟速率为500MSPS,因此我想知道,在操作模式0中,是否可以使用此设备来采样复杂带宽为240Mhz的信号?

    Q3) 无论 何种操作模式,此设备都只能  支持200MHz复杂带宽或100MHz实际带宽信号?

    此致,

    邱旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

     ADS54J66每通道使用2个交错内核。 因此,输入时钟将始终除以2,以生成  交错内核的采样时钟。 因此 ,在使用 ADS54J66时,对于80h主页,寄存器0053h,CLK DIV位 应始终设置为  1.在数据表的下一个修订版中,此位将被指定为'始终写入1',以避免对客户造成任何混淆。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邱旭

    当在模式0中使用带有复杂输出数据(CHA = I数据,CHB = Q数据,CHC = I数据,CHD = Q数据)的器件时,您可以从+/-110MHz获得以FS/4为中心的信号。 这只能为您提供2个通道的复杂输出数据。

    在实时模式下,您最多可以获得4个输出数据通道,但带宽 仅为110MHz。

    如果您在 模式0下使用设备,FS =500Msps,并且输入音频为240MHz,则会在 115MHz下获得复杂的输出。  

    对于问题3,如果在旁路模式下运行,则可以获得250MHz的实际数据带宽。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢你的帮助。

    Q1)在操作模式0下,FS = 488M,我能否采样Fo为366M且带宽为220m (FL = 256M,FH = 476M)的信号?

    Q2)在操作模式0下,FS = 480M时,我能否采样Fo为360M且带宽为210m (FL = 255M,FH = 465M)的信号?

    此致,

    邱旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

       感谢你的帮助。

       我‘s尚未确定ADC所需的时钟性能,因此我有一个问题。

       现在 ,我要提供ADS54J66 A clk信号(其相位噪声性能参数为400MHz -110DBc@1kHz)。此clk是否可以驱动ADC良好?

       或者 ,您可以给我一个提示,在哪里可以找到有关ADS54J66的此参数?

    此致,

    邱旭