您好,
下面我想问您一个有关 ADS54J66操作模式的问题。
Q1)数据表描述如下。 (数据表第38页,表13和表14)。
从JESD模式(UP)连接到框架组件的线路是否属实(尤其是模式8)?
Q2)在4421模式下(不是4421 0键盘),有一个名为A1的数据。
A1是 A0的下一个样本数据吗?
Q3)在数据表中, (数据表第38页,表59)。
LC寄存器(低分辨率计数器值)和HC寄存器(高分辨率计数器值)的功能是什么。
如果LMF=244,是否可以使用操作模式“8”(无小数)?
我想这是可能的,但我可以肯定地向你证实这一点。
谢谢你,在advacne