This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ADS1293EV IEC符合性测试,输入阻抗

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621609/ads1293evm-ads1293ev-iec-compliance-test-input-impedance

部件号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他部件:ADS1293

是否有人执行过IEC 6.0601万-2-47测试项目201.12 .4.4 .102?
它用于检查设备输入阻抗。

它首先检查5mV 10Hz 正弦信号,然后在输入和ADS 1293EVM板之间添加620K欧姆电阻。
通过检查输出信号的Vpp,可以根据 正弦信号的Vpp的差异计算输入阻抗。

执行此测试时,发现没有输出信号(或弱,10-30uV)。 行为是否正确?  

此致,

袁德流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuan:

    感谢您的提问。

    我不熟悉IEC 6.0601万-2-47标准。 您能否进一步详细说明您的测试设置?

    1. 5mV正弦波是单端还是差动?
    2. 每个输入引脚是否串联620k (即 INP和INN)或仅输入一个?
    3. 10uV - 30uV差分输出电压?

    我认为测试应涉及两个输入引脚之间的差分输入信号,每个引脚都有串联电阻(R)。 差分输出电压(Vd)将根据输入源(Vs)和差分阻抗(Rd)计算得出:

    VD =(vs*Rd)/(2*Rs + Rd)

    为RD求解可让您:

    RD = Vd*(第2次)/(vs - Vd)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    这是201.12 4.4 6.0601万-2-47中的测试项目“IEC.IEC .................102 *输入阻抗”

    随附的测试图(通常称为图201.101)是我们心电图模拟器的测试屏幕。
    我们可以从中了解其测试程序和通过标准。

    当添加0.68Mohm R和4.7nF C时,未找到信号(没有它们就可以了)   

    Ted Y. Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    感谢您对本标准的解释。 我更清楚地知道您需要衡量什么。

    因此VIN = 5mVpp,要通过此标准,您必须测量>5mVpp的94 % (即 >4.7mVpp))。 我的理解是否正确?

    ADS1293的典型输入电阻(RIN)为500m。 在仿真中,我发现该设备应能轻松通过此标准,且峰间振幅损失低于1 %。

    请您分享您的完整注册设置,以便我查看这些设置吗? 此外,请分享有关测试标准的其余详细信息。 我假设您正在测量连接到P1和P2的通道的输出,对吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,感谢您的快速响应。

    您的理解是正确的。 从数据表来看,ADS1293应该可以像我以前期望的那样轻松通过此测试。

    此设置是ADS1293 EVM的默认设置。 我已下载并以附件的形式与您共享。
    故障症状也附在下面。 基本上,即使使用较大的直流电(+/-300mV)也没有信号

    ADS1293EVM和仿真器(由WhaleTeq提供)通过使用电池电源(无交流电源线)的不同PC完全隔离

    ADS1293EVM寄存器图下载

    地址
    0x00 0x00
    0x01 0x11
    0x02 0x19
    0x03 0x00
    0x04 0x00
    0x05 0x00
    0x06 0x00
    0x07 0x0F
    0x08 0xFF
    0x09 0x00
    0x0A 0x07
    0x0B 0x00
    0x0C 0x04
    0x0D 0x00
    0x0E 0x00
    0x0F 0x00
    0x10 0x00
    0x11 0x00
    0x12 0x04
    0x13 0x00
    0x14 0x00
    0x15 0x00
    0x16 0x00
    0x17 0x05
    0x18 0x00
    0x19 0x00
    0x1a 0x00
    0x1b 0x00
    0x1c 0x00
    0x1d 0x00
    0x21 0x02
    0x22 0x02
    0x23 0x02
    0x24 0x02
    0x25 0x00
    0x26 0x00
    0x27 0x08
    0x28 0x00
    0x29 0x00
    0x2a 0x00
    0x2b 0x00
    0x2C 0x00
    0x2D 0x00
    0x2E 0x33
    0x2F 0x30
    0x30 0x00
    0x31 0x00
    0x32 0x00
    0x33 0x00
    0x34 0x00
    0x35 0x00
    0x36 0x00
    0x37 0x00
    0x38 0x00
    0x39 0x00
    0x3a 0x00
    0x3B 0x00
    0x3c 0x00
    0x3D 0x00
    0x3e 0x00
    0x3F 0x00
    0x40 0xFF
    0x50 0x00
    0x60 0x00
    0x62 0x00

    行驶RA
    (1)无620Kohm : CH-I (LA-RA)

    (2) 620千欧

    (3) 620千欧+ 300mV直流

    (4)带620Kohm -300mV直流

    然后我关闭了LOD (您可能会在屏幕转储中看到选择按钮)
    (1)无620千欧

    (2) 620千欧

    (3) 620千欧+ 300mV直流

    (4)带620Kohm -300mV直流

    以下是关闭LOD后的寄存器转储

    地址
    0x00 0x00
    0x01 0x11
    0x02 0x19
    0x03 0x00
    0x04 0x00
    0x05 0x00
    0x06 0x08
    0x07 0x00
    0x08 0x00
    0x09 0x00
    0x0A 0x07
    0x0B 0x00
    0x0C 0x04
    0x0D 0x00
    0x0E 0x00
    0x0F 0x00
    0x10 0x00
    0x11 0x00
    0x12 0x04
    0x13 0x00
    0x14 0x00
    0x15 0x00
    0x16 0x00
    0x17 0x05
    0x18 0x00
    0x19 0x00
    0x1a 0x00
    0x1b 0x00
    0x1c 0x00
    0x1d 0x00
    0x21 0x02
    0x22 0x02
    0x23 0x02
    0x24 0x02
    0x25 0x00
    0x26 0x00
    0x27 0x08
    0x28 0x00
    0x29 0x00
    0x2a 0x00
    0x2b 0x00
    0x2C 0x00
    0x2D 0x00
    0x2E 0x33
    0x2F 0x30
    0x30 0x00
    0x31 0x00
    0x32 0x00
    0x33 0x00
    0x34 0x00
    0x35 0x00
    0x36 0x00
    0x37 0x00
    0x38 0x00
    0x39 0x00
    0x3a 0x00
    0x3B 0x00
    0x3c 0x00
    0x3D 0x00
    0x3e 0x00
    0x3F 0x00
    0x40 0xFF
    0x50 0x00
    0x60 0x00
    0x62 0x00

    感谢您的支持。 周末愉快

    Ted Y. Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted,您好!

    我也在尝试使用ADS1293EVM在工作台上复制测试。 我还想向大家说明的一个细节是输入电压振幅。 标准在什么位置指定了源或P4的振幅? 请记住,电源电压除以1/1000,再除以P4。

    我的假设是输入源应为1Vp,而P4应为1mVp。 然后,输出端也应显示1mV,带或不带+/-300mV偏移。 我能够使用标准的3导联ECG设置在EVM上验证这一点。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    源为5mVpp正弦波。 您可以找到我之前附加的,标记为"不带620K"的波形

    该测试旨在确保医疗设备具有足够高的阻抗,即使接触电阻更高。

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在上一封邮件中提到的电源电压是P4 -P3电压。 它也是ADS1293EVM上测得的交流电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted,您好!

    再次感谢您的澄清。 请原谅我上面的打字错误,我在Vin源使用了5Vpp,结果P4- P3 = 5mVpp。 我的结论仍然是一样的。

    我能够使用ADS1293EVM在工作台上复制您的测试。 禁用LOD后,620k系列的所有功能都正常工作,ADC输出几乎完全是5mVpp。 我还尝试引入+/-300mV偏移,但我的电源对于此测量来说噪音太大。

    但是,启用LOD后,我将看到与您相同的结果。 如果我将620k与输入串联,我的信号就会完全消失。 我需要与一些同事交谈,看看启用导联断开电流源时输入阻抗是否发生变化。

    另一个观察结果-在LOD禁用的结果中,620k的所有3个图解都显示大量噪声(620k,620k + 300mV和620k - 300mV)。 您是否为所有3次测量都将电源保持串联,并将电压调整为0V,+300mV和-300mV? 如果可能,我建议在只有620k的第一个机箱中完全卸下电源,并查看结果是否有所改善。

    ***** 编辑日期:2018年2月9日*****

    我发现启用导联脱落检测时测量失败的可能原因是导联断开电流引入的大偏移电压。 默认情况下,EVM使用最大2.04 uA导联脱落电流。 但是,如果620k串行且只有一个输入,则差分偏置电压将超过+/- 400mV满刻度 限值。 此测试需要添加额外的+/-300 mV偏移。 因此,620k系列阻抗的剩余偏移必须保持在小于100 mV的范围内。 100 mV / 620k = 161.3 NA。

     

      
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,当LOD关闭时,您的陈述是正确的。 测试通过,但我们需要妥善处理线路噪音。

    感谢您抽出时间帮助我澄清此问题。 我们更喜欢实施LOD,因为它是我们产品的一个很好的功能。

    此致

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我也提到这个问题。 您能否详细说明如何满足输入阻抗的测试要求?

    我正在使用ADS1293 EVM,在RA中提供正弦信号(5mV/10Hz)。

    1.当串联添加620K时,波形平坦。

    2.当我应用了+-300mV偏压时,波形失真。

     伊凡