This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82 - IMD3 SPECFICATIONS未满足DC至500 MHz的要求

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621752/dac38j82-dac38j82---imd3-specfications-not-met-dc-to-500-mhz

部件号:DAC38J82

您好,

 我们测试了DAC - DAC38j82 的频率范围为20-500 MHz,提供了两种音频,间隔为1MHz。 我们尚未达到数据表中规定的结果。

测试条件:Fdac -1200MSPS,内插- 2x和PLL -在IoutFS -20 mA,@-6dBfs上。

直接DAC输出
序列号 F1 (MHz) F2 (MHz) 2F1-F2 (MHz) 2F2-F1 (MHz) P1 (dBm) P2 (dBm) TOI P1 (dBc) TOI P2 (dBc)
1. 21. 22. 20. 23. -8.34 -8.35 -86.19 -96.65
30. 31. 29. 32岁 -8.32 -8.32 -83.97 -93.84
3. 40. 41. 39. 42. -8.24 -8.24 -82.21 -93.9
4. 50岁 51. 49. 52. -8.2 -8.21 -80.37 -88.58
5. 60. 61. 59. 62. -8.23 -8.23 -79.57 -88.53
6. 70 71. 69 72. -8.19 -8.18 -76.8 -87.7
7. 80 81. 79 82. -8.13 -8.13 -75.23 -82.35
8. 90 91. 89 92. -8.11 -8.12 -74.1 -81.4
9. 98 99 97 100 -8.12 -8.13 -73.6 -81.8
10. 101. 102. 100 103. -8.13 -8.13 -73.2 -80.7
11. 150 151. 149. 152. -8.21 -8.21 -69.8 -75.2
12. 200 201 199 202. -8.31 -8.32 -66.15 -74.18
13. 250 251. 249. 252. -8.49 -8.49 -62.38 -77.16
14. 300 301. 299 302. -8.654 -8.63 -59.9 -91.03
15. 350 351. 349) 352. -8.88 -8.89 -58.14 -84.17
16. 400 401. 399-99 402. -9.09 -9.102 -57.71 -70.86
17. 450 451. 449. 452. -9.052 -9.051 -55.38 -70.95
18. 498 499 497 500 -9.342 -9.36 -54.18 -67.19

在DAC设置中是否需要查找任何内容?

此致

Balaji。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balaji

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balaji

    这是否仍然是一个问题?

    此致,

    Jim