请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38J82 您好,
我们测试了DAC - DAC38j82 的频率范围为20-500 MHz,提供了两种音频,间隔为1MHz。 我们尚未达到数据表中规定的结果。
测试条件:Fdac -1200MSPS,内插- 2x和PLL -在IoutFS -20 mA,@-6dBfs上。
| 直接DAC输出 | |||||||||
| 序列号 | F1 (MHz) | F2 (MHz) | 2F1-F2 (MHz) | 2F2-F1 (MHz) | P1 (dBm) | P2 (dBm) | TOI P1 (dBc) | TOI P2 (dBc) | |
| 1. | 21. | 22. | 20. | 23. | -8.34 | -8.35 | -86.19 | -96.65 | |
| 二 | 30. | 31. | 29. | 32岁 | -8.32 | -8.32 | -83.97 | -93.84 | |
| 3. | 40. | 41. | 39. | 42. | -8.24 | -8.24 | -82.21 | -93.9 | |
| 4. | 50岁 | 51. | 49. | 52. | -8.2 | -8.21 | -80.37 | -88.58 | |
| 5. | 60. | 61. | 59. | 62. | -8.23 | -8.23 | -79.57 | -88.53 | |
| 6. | 70 | 71. | 69 | 72. | -8.19 | -8.18 | -76.8 | -87.7 | |
| 7. | 80 | 81. | 79 | 82. | -8.13 | -8.13 | -75.23 | -82.35 | |
| 8. | 90 | 91. | 89 | 92. | -8.11 | -8.12 | -74.1 | -81.4 | |
| 9. | 98 | 99 | 97 | 100 | -8.12 | -8.13 | -73.6 | -81.8 | |
| 10. | 101. | 102. | 100 | 103. | -8.13 | -8.13 | -73.2 | -80.7 | |
| 11. | 150 | 151. | 149. | 152. | -8.21 | -8.21 | -69.8 | -75.2 | |
| 12. | 200 | 201 | 199 | 202. | -8.31 | -8.32 | -66.15 | -74.18 | |
| 13. | 250 | 251. | 249. | 252. | -8.49 | -8.49 | -62.38 | -77.16 | |
| 14. | 300 | 301. | 299 | 302. | -8.654 | -8.63 | -59.9 | -91.03 | |
| 15. | 350 | 351. | 349) | 352. | -8.88 | -8.89 | -58.14 | -84.17 | |
| 16. | 400 | 401. | 399-99 | 402. | -9.09 | -9.102 | -57.71 | -70.86 | |
| 17. | 450 | 451. | 449. | 452. | -9.052 | -9.051 | -55.38 | -70.95 | |
| 18. | 498 | 499 | 497 | 500 | -9.342 | -9.36 | -54.18 | -67.19 | |
在DAC设置中是否需要查找任何内容?
此致
Balaji。