请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8568 我对ADS8568有一些疑问。
我的理解如下。 不是有错误吗?
(条件:串行模式,使用两个ADS8568的菊花链模式,使用SDO_A,SDO_B,SDO_C,SDO_D, SDI,使用软件配置,同时对所有八个通道进行采样(所有CONVST_x连接在一起))
[1]在菊花链模式下,必须使用所有SDO_A,SDO_B,SDO_C,SDO_D。(不能仅使用SDO_A)
[2]在菊花链模式下读取配置寄存器时,
配置寄存器的内容将出现在ADS8568的最后一个阶段(连接到处理器单元或FPGA)的SDO_A中。
SDO_A中出现的数据顺序与转换结果的顺序相同(数据表图41)。
此致,
Taka