This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:在菊花链模式下

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620916/ads8568-in-daisy-chain-mode

部件号:ADS8568
我对ADS8568有一些疑问。 

我的理解如下。 不是有错误吗?
(条件:串行模式,使用两个ADS8568的菊花链模式,使用SDO_A,SDO_B,SDO_C,SDO_D, SDI,使用软件配置,同时对所有八个通道进行采样(所有CONVST_x连接在一起))

[1]在菊花链模式下,必须使用所有SDO_A,SDO_B,SDO_C,SDO_D。(不能仅使用SDO_A)
[2]在菊花链模式下读取配置寄存器时,
配置寄存器的内容将出现在ADS8568的最后一个阶段(连接到处理器单元或FPGA)的SDO_A中。
SDO_A中出现的数据顺序与转换结果的顺序相同(数据表图41)。

此致, 

Taka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taka您好!
    我们正在着手处理您的查询,并将很快回复您。
    谢谢你,Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taka您好!
    1.正确,必须使用所有SDO,不能仅使用SDO_A 链中的最后一个设备不知道有多少设备是'下载流'的,因此实际上没有办法通过链末尾的单个SDO序列化所有数据。
    2.正确,从菊花链式设备输出的数据(转换结果或配置寄存器)将按照数据表图41中所示的顺序进行。

    此致,
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cynthia:

    感谢您的回复。

    请让我再问一个问题。

    在菊花链模式下,CPU或FPGA是否需要从两个ADS 8568的INT引脚(引脚35)接收两个中断输出信号?

    或者CPU或FPGA是否只需要接收ADS8568 (连接到处理器或FPGA)最后一个阶段的INT引脚(引脚35)的中断输出信号?

    在菊花链模式下,是否有任何有关如何处理BUSY / INT信号的信息?

    (条件:串行模式,使用两个ADS8568的菊花链模式,使用SDO_A,SDO_B,SDO_C,SDO_D, SDI,使用软件配置,所有八个通道✕2同时采样(所有CONVST_x连接在一起)) 

    此致, 

    Taka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Taka,

    如果两个设备配置相同,并且CONVST连接在一起,则无需同时监控两个占线信号,您只能监控最后一个设备的占线信号。

    此致,

    Cynthia