在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件
工具/软件:Starterware
您好~
我的ADS1299EEG-FE有问题。
当我将它连接到评估软件时,读取寄存器需要极长的时间(20分钟以上),当我进入时,我看到 进度是100 %。
然后按下底部的“Acquire (采集)”按钮。一会后,屏幕将显示一个窗口。
我不知道这有什么问题。
我在 第6页的用户指南中设置的两个主板上的跳线 ,我认为这不应该是跳线问题。(或者我看到了错误的页面??
我应该尝试什么,还是主板被破坏了?
或者,我应该购买一个新的文本来说明这个问题吗?
请帮帮我。 我的英语不是很好,所以如果有人不明白我的意思,请告诉我。
非常感谢。