This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299,错误代码6004

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618508/starterware-ads1299eegfe-pdk-ads1299-with-an-error-code-6004

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

工具/软件:Starterware

您好~

 我的ADS1299EEG-FE有问题。

当我将它连接到评估软件时,读取寄存器需要极长的时间(20分钟以上),当我进入时,我看到 进度是100 %。

然后按下底部的“Acquire (采集)”按钮。一会后,屏幕将显示一个窗口。

我不知道这有什么问题。

我在 第6页的用户指南中设置的两个主板上的跳线 ,我认为这不应该是跳线问题。(或者我看到了错误的页面??

我应该尝试什么,还是主板被破坏了?  

或者,我应该购买一个新的文本来说明这个问题吗?  

请帮帮我。 我的英语不是很好,所以如果有人不明白我的意思,请告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此线程移至Precision数据转换器论坛以获得帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tseng,

    感谢您对我们的ADS1299的关注!

    此错误代码过去由于多种原因而出现。 除了检查ADS1299EEG-FE板上的默认跳线设置外,还请验证您是否已将正确的6V直流电源连接到MMB0并安装了J12。 您可以通过探测AVDD,AVSS和DVDD的相应测试点来验证ADS1299的所有电源是否正确生成。

    如果电源显示正确,能否在示波器上检查/DRDY是否以默认数据速率脉动?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan~

    我遇到相同的问题。出现相同的窗口。

    根据您的意见,我重新检查 了ADS1299EEG-FE板上的默认跳线设置,并且设置正确。 (在用户指南页面6.7 上)

    我已将正确的6V直流电源连接到MMB0并安装了J12。

    我检查所有电源文本点是否都正确。 (在用户指南页面14.15 上)

    我还没有在 示波器上给/DRDY添加文本。如何知道 /DRDY是否正确?

    我将等待您的回复。非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuti:

    如果起始引脚较高,/DRDY将在tSETLE之后显示为周期脉冲波形。 信号将低怠速,但您应看到快速上升/下降边缘。 连续脉冲下降边缘之间的时间将与默认数据速率周期匹配。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    感谢您的帮助~
    我的董事会终于开始工作了!!
    最大的错误是我以错误的方式获得PIN码。 (用于主板上的JP2和JP20
    我忘记了JP2,JP20的方向与其他人不同。
    太尴尬了…
    但感谢上帝,它现在起作用了。