带同步时钟的连续同步模式不起作用。
Dout始终输出0。
ADS1282设置如下所示。
- CONFIG0寄存器:0xC2连续同步模式,250SPS,SINC + LPF滤波器。
- RDATAC命令
-同步信号:GPS TP (时间脉冲)信号250Hz。(此信号是非常宝贵的同步信号。)
如果未输入GPS TP信号,DOUT将正常输出。
我将同步信号更改为其他值,并尝试将其作为原始值输入,但仍然不起作用。 (例如:300Hz -> 250Hz)
我想按照数据表第23页上的图48操作它,但它不起作用。
此致,
KJ公园。