This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:FSR和VCM之间的差异

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621356/amc1305m25-the-diffrence-between-fsr-and-vcm

部件号:AMC1305M25

大家好

您是否介意询问AMC1305M25?

数据表显示如下:
FSR:指定线性满刻度范围(AINP-AINN),-250mV (最小) 250mV (最大)   
VCM:工作共模输入范围,-160mV (最小值),  VDD-2V (最大值)  

<问题1>
FSR和VCM之间的区别是什么?


VCM 最小值 是与最大值(VDD-2V)相比的小值(-0.16V)。
那么,在并联阻抗器处是否可以用满刻度(±250mV)进行分离?

我们需要您的帮助。(我们的客户需要尽快依赖,,,,)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    对于AMC1305M25,共模电压是对反相和同相(即 "+"和"-")输入。 FSR (或全刻度范围)是您在上面提到的+/-250mV。 因此,在VCM最小值为-0.16V时,输入可以从-410mV摆动到+9mV (在-0.16V周围为+/-250mV)。 在最大VCM且假设AVdd为5V时,输入可以在3V左右摆动+/- 250mV或从2.75 摆动到3.25。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom San

    非常感谢您的及时回复!

    就在这种情况下,输入 电压可能低于-0.16V (AINP-AINN -250mV至+250mV),对吗??

    VCM的意思是VCM=2.0V,在数据表P28图56中进行了说明。 然后,VCM取决于IIB (偏置电流)。

    我们的认可是否正确?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    查看AMC1305M25数据表的7.1 部分中的ABS最大值,输入电压可能低至-6V。  AMC1305M25前端的输出级上有一个内部2V VCM发电机(图56,第28页),它会影响IIB,具体取决于输入共模电压(参见第14页的图6)。  图6的X刻度是输入共模电压。  当输入共模为2V时,它将平衡2V内部VCM,IIB转至0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom San

    非常感谢您的回复!

    我们想确认一点,以防万一。

    -VCM表示AINP和AINN的偏移电压
    通常,“输入commmon电压范围”表示VCM=((in+)+(in-)/2。
    ->否则 ,“AMC1305S VCM”是指偏移电压还是偏压,对吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    AMC1305上的VCM可以被看做应用于两个输入的偏移或偏置信号。