部件号:MSC1201Y3
在您的网站上,我只找到数据表,
我找不到有关如何对MSC12xx系列设备进行编程的信息。
这些设备是否仍处于活动状态并受支持,或者对于新项目,您建议不要使用它们?
是否有具有相同功能的替代设备?
提前感谢您的参与
Claudio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:MSC1201Y3
在您的网站上,我只找到数据表,
我找不到有关如何对MSC12xx系列设备进行编程的信息。
这些设备是否仍处于活动状态并受支持,或者对于新项目,您建议不要使用它们?
是否有具有相同功能的替代设备?
提前感谢您的参与
Claudio
您好,Claudio:
遗憾的是,对这些设备的支持非常有限。 有关此设备系列的所有信息,请访问:
此设备需要8051编译器,因此很可能会出现这种问题。 我建议您看看MSP430,TIVA 或C2000产品,因为它们以 Launchpad套件和CCS编译器的形式提供更多支持。 模拟部分可能不如MSC1201中的部分好,但如果您需要更好的模拟性能,您始终可以向系统添加外部ADC或DAC。
此致,
Bob B
ftp.ti.com/.../
您好,Claudio:
MSC1201仍处于活动状态。 如果产品网页显示设备为'Active'(激活),则不会计划废弃该设备。 如果产品页面显示'NRND',则不建议将该设备用于新设计。 通常,TI不会淘汰器件,除非器件太硬或无法再制造。 也就是说,MSC1201不是在TI铸造厂生产的,很难预测铸造厂制造工艺的寿命。 由于MSC产品系列没有进一步的发展,因此不会为将来的设备更换8051微处理器内核,因此 ,如果该设备在某个日期被淘汰,则很难在设计中继续前进。
如果我在设计一个新的产品,我不会把MSC设备作为我的首选,尽管它是一个很棒的设备。 正如我之前所说的,应用程序方面(仅我自己)和 使用超过10年的工具(甚至可能无法在当前操作系统上运行)的支持有限。 MSC设备过去的最大优势是在工作温度方面。 但是,现在有许多工作温度高达125°C的TI微型产品可供选择,其中包括在最新操作系统上运行的工具, 以及TI内部和TI外部 在E2E论坛上提供的支持。 MSP430F2013-EP就是这样一个示例,它可能适合您的设计参数。
此致,
Bob B