This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1201Y3:我在数字转换器的日志中遇到问题MSC12xx应该在哪里发布我的代码和问题?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619056/msc1201y3-i-am-having-trouble-with-a-anlog-to-digital-converter-msc12xx-where-should-i-post-my-code-and-question

部件号:MSC1201Y3

在您的网站上,我只找到数据表,  

我找不到有关如何对MSC12xx系列设备进行编程的信息。

这些设备是否仍处于活动状态并受支持,或者对于新项目,您建议不要使用它们?

是否有具有相同功能的替代设备?

提前感谢您的参与
 Claudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Claudio:

    遗憾的是,对这些设备的支持非常有限。  有关此设备系列的所有信息,请访问:

    ftp.ti.com/.../

    此设备需要8051编译器,因此很可能会出现这种问题。  我建议您看看MSP430,TIVA 或C2000产品,因为它们以 Launchpad套件和CCS编译器的形式提供更多支持。  模拟部分可能不如MSC1201中的部分好,但如果您需要更好的模拟性能,您始终可以向系统添加外部ADC或DAC。

    此致,

    Bob B

    ftp.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的建议。
    我将仔细评估您向我指出的设备。
    我的主要要求是:至少12 (14最佳)位分辨率的ADC,16 (24最佳)位计数器,工作温度范围扩展到125°C且尺寸较小(QFN36或更低)。
    您仍然知道,MSC12xxx系列的设备是否适合新项目,还是使用您指出的设备更好?

    提前感谢您的参与,
    Claudio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Claudio:

    MSC1201仍处于活动状态。  如果产品网页显示设备为'Active'(激活),则不会计划废弃该设备。  如果产品页面显示'NRND',则不建议将该设备用于新设计。  通常,TI不会淘汰器件,除非器件太硬或无法再制造。  也就是说,MSC1201不是在TI铸造厂生产的,很难预测铸造厂制造工艺的寿命。  由于MSC产品系列没有进一步的发展,因此不会为将来的设备更换8051微处理器内核,因此 ,如果该设备在某个日期被淘汰,则很难在设计中继续前进。  

    如果我在设计一个新的产品,我不会把MSC设备作为我的首选,尽管它是一个很棒的设备。   正如我之前所说的,应用程序方面(仅我自己)和 使用超过10年的工具(甚至可能无法在当前操作系统上运行)的支持有限。  MSC设备过去的最大优势是在工作温度方面。  但是,现在有许多工作温度高达125°C的TI微型产品可供选择,其中包括在最新操作系统上运行的工具, 以及TI内部和TI外部 在E2E论坛上提供的支持。  MSP430F2013-EP就是这样一个示例,它可能适合您的设计参数。

    此致,

    Bob B

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    非常感谢,您的回答澄清了我的所有疑问。

    此致,

    Claudio