This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:发热问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616949/pga300-fever-problem

部件号:PGA300

大家好,

我的客户现在使用PGA300作为压力变送器,但在电源为20V且输出电流为20mA时遇到了发热问题。 内部温度传感器不能用于温度校准。

电源

输出电流

最后一次

TADC

温度

20伏

2mA

5分钟

1 ce3

27.6

20伏

20mA

5分钟

1个Ba

35.9

所以他们尝试使用外部传感器,但是压力传感器被电流激发, 连接如下,没有温度传感器的输入端口。

那么,您对以下问题有什么想法?

1.当压力传感器为电流激励时,如何使用外部温度传感器?

2.如何计算  热损耗? 在什么情况下,我们可以使用内部温度传感器(最大电压和电流)?  

谢谢!

此致,

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cera,

    当前设置的部分问题是传感器电桥的底部应连接到设备接地,而不是连接到INT引脚。 这可以使用,但取决于所需的电流量和桥接器的阻抗。 如果电桥阻抗过高,内部电流源可能会耗尽余量,并且不会输出正确的电流。 您是否知道电桥的总阻抗,以及客户正在使用的电流设置?

    1.在使用内部电流源刺激压力传感器时,不能使用外部温度传感器。

    2.请你解释一下这个问题。 您是否询问如何通过校准来补偿温度?

    此致,
    Scott ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cera,

    你对第二个问题是否有任何澄清?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    很抱歉迟到了。

    1.桥的阻抗约为10k,电流为250uA;

    2.第二个问题是我想分析PGA300和外部三元代码(4-20mA)的热量,因为我怀疑三元代码可能会导致发热。

    非常感谢您的帮助!

    此致,
    Cera