请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA300 大家好,
我的客户现在使用PGA300作为压力变送器,但在电源为20V且输出电流为20mA时遇到了发热问题。 内部温度传感器不能用于温度校准。
|
电源 |
输出电流 |
最后一次 |
TADC |
温度 |
|
20伏 |
2mA |
5分钟 |
1 ce3 |
27.6 |
|
20伏 |
20mA |
5分钟 |
1个Ba |
35.9 |
所以他们尝试使用外部传感器,但是压力传感器被电流激发, 连接如下,没有温度传感器的输入端口。
那么,您对以下问题有什么想法?
1.当压力传感器为电流激励时,如何使用外部温度传感器?
2.如何计算 热损耗? 在什么情况下,我们可以使用内部温度传感器(最大电压和电流)?
谢谢!
此致,
Cera