请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292ECG-FE 您好,
我收到了ADS1292ECG-FE。
按照 建议安装了ads1x9xEVM软件。然后8.1 通过USB电缆将ADS1292ECG-FE EVM连接到PC (windows EVM)。 尝试手动安装USB驱动程序时收到以下错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我收到了ADS1292ECG-FE。
按照 建议安装了ads1x9xEVM软件。然后8.1 通过USB电缆将ADS1292ECG-FE EVM连接到PC (windows EVM)。 尝试手动安装USB驱动程序时收到以下错误。