请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8664 您好,支持团队,
我对ADS8664的开机顺序有一个疑问。
是否有关于开机顺序的规定?
例如,AVDD和DVDD中的哪个需要先通电?
此致,
Tachibana先生
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
数据表中未明确定义ADS8664的开机顺序。
数据表引用了使用同一系列中的另一个SAR的TI设计 ,即TIDA-0.0164万, 在该设计中,AVDD和DVDD电源连接在一起。
我建议同时启动AVDD和DVDD,以避免出现任何电源顺序问题。
如果您有任何后续问题,请告知我。
谢谢!
Reed Kaczmarek