This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:关于开机顺序

Guru**** 2900040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617032/ads8664-regarding-the-power-up-sequence

部件号:ADS8664

您好,支持团队,

我对ADS8664的开机顺序有一个疑问。

是否有关于开机顺序的规定?
例如,AVDD和DVDD中的哪个需要先通电?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中未明确定义ADS8664的开机顺序。

    数据表引用了使用同一系列中的另一个SAR的TI设计 ,即TIDA-0.0164万, 在该设计中,AVDD和DVDD电源连接在一起。

    我建议同时启动AVDD和DVDD,以避免出现任何电源顺序问题。

    如果您有任何后续问题,请告知我。

    谢谢!

    Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kaczmarek-san:

    感谢您的回复。

    如果AVDD = 5 V,则DVDD = 3.3 V,AVDD和DVDD无法连接。
    因此,它们不能同时完全启动。
    在这种情况下,应该如何做?

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果不能将AVDD序列在一起,我建议先将其启动。 我的推理是因为电气特性表显示DVDD不应超过AVDD。 请参见下图:

    谢谢!

    Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kaczmarek-san:

    感谢您的及时回复。

    我了解AVDD应在DVDD之前开机。
    谢谢你教我。
    您的建议对我很有帮助。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kaczmarek-san:

    如果DVDD在AVDD之前通电,可以考虑哪种问题?
    请你教我吗?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    必须进行功率定序,以确保某些内部电路按正确顺序通电。 使用此器件,由于功率定序未在数据表中直接指定,因此它使您相信它对于ADS8664并不过于重要。 通过确保同时或在DVDD之前打开AVDD,ADS8664将正常工作。 由于功率定序不当而出现的一些一般性问题是内部电路偏置不当,数字通信不当或设备操作不当。

    谢谢!
    簧片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reed-San:

    感谢您的回复。

    您能否告诉我DVDD在AVDD之前启动的更具体的问题?
    由于开机顺序不是太重要,所以它们是否更具体?

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    由于这不是建议的条件,因此不会深入研究这些条件;对此没有风险分析。
    在最坏的情况下,如果您担心在启动期间出现这种情况,请确保在两个电源均已关闭之前不要运行设备。

    此致,
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Cynthia San,

    我明白了。
    感谢您的建议。

    此致,
    Tachibana先生