This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311:时钟DAC5311,6311,7311,8311,8411

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311, DAC8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620540/dac5311-clocking-dac5311-6311-7311-8311-8411

部件号:DAC5311
主题中讨论的其他部件: DAC8411

 我希望在具有不同分辨率的DAC (DAC5311,6311,7311,8311,8411)中使用相同的设计。

我的问题:是否允许发送超过要求的16或24 CLK且具有同步/低电平? 即,如果我始终向这些设备发送18个数据位,分辨率较低的设备是否正常工作?

我想对所有DAC使用DAC8411数据表(有效写入序列)图80中实线同步行中显示的序列,但同步后停止时钟和数据/将达到高值:

DAC5311数据表的图1 (串行写入操作)中以某种方式指明了这一点,而在8.5 中,1.2 同步中断显示:“同步线路至少保持低电平(!) 16 SCLK和DAC的下降边缘在第16下降边缘上更新",但在图83中,同步较低时,没有更多时钟。

那么:如果我向“较小”的DAC发送的数据超过所需数量,会发生什么情况?

感谢您的支持,

Wolfgang Ruprecht,Isitronic GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wolfgang,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 我很调查这件事。 很快会回来回答问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wolfgang,

    我认为您可以在每个SPI周期中提供一个24周期时钟,并使用MSB对齐的数据字节,它应该适用于该系列中的所有DAC。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    我相信也可以缩短到18个钟,对吗?

    8311/8411数据8411数据表显示:“在串行时钟的第18个下降沿上,最后一个数据位被计时并执行编程的功能。”

    此致,

    沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wolfgang,

    它也应与18位配合使用。

    此致,
    Uttam