This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:将评估板用作数据采集卡

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619361/adc12d1800rfrb-use-of-the-evaluation-board-as-a-data-acquisition-card

部件号:ADC12D1800RFRB

您好,  

对于LIDAR应用,我需要记录大约100微秒长的GHz分辨率波形轨迹,我预计每秒会有1000个事件。 为该ADC评估板提供的API似乎允许这种情况,但我需要将数据采集设置为外部触发,而API和WaveVision软件都没有此选项。  

此选项是否存在? 如果不是,我如何添加它? 是否可以在软件级别添加它,或者我是否也必须对FPGA重新编程?

Yoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoni

    ADC12D1800RFRB的一些内存和USB延迟参数使其不适合您计划的用途。

    在1800 MHz时钟速率下,一个100微秒的记录将有18万个样本。 ADC12D1800RFRB存储器支持的最大记录长度为32k个样本。

    USB控制和数据传输接口具有延迟和数据速率,无法支持您所需的持续数据速率。

    您可能需要考虑使用ADC12J1600EVM和TSW14J56EVM。 这种组合还存在USB延迟问题,可防止以每秒1000个事件的速率进行多次捕获,但单个长记录可能足以满足您的目的。 TSW14J56EVM+ADC12J1600EVM可在1600MSPS的速率下捕获高达2G的连续记录。 这将允许连续>LIDAR第二个记录捕获多个1.25 脉冲。 时间戳输入可用于输入高速差分逻辑信号,以与ADC样本数据相关联。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这是一个很好的选择。 实际上,我愿意在每秒事件数和轨迹长度方面做出妥协,但触发能力至关重要,因为我需要将传入脉冲与发射方向(我可以从外部触发通道获得)相关联。
    您能建议如何执行此操作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进一步阅读后,TSW14J56EVM软件似乎提供了外部触发器选项。 这只剩下一个问题:我是否可以直接从MATLAB/C/C++连接? 是否为软件提供了DLL?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoni,

    Matlab的HSDC Pro自动化有一些示例。 请查看HSDC Pro安装的自动化示例。
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL