部件号:ADC12D1800RFRB
您好,
对于LIDAR应用,我需要记录大约100微秒长的GHz分辨率波形轨迹,我预计每秒会有1000个事件。 为该ADC评估板提供的API似乎允许这种情况,但我需要将数据采集设置为外部触发,而API和WaveVision软件都没有此选项。
此选项是否存在? 如果不是,我如何添加它? 是否可以在软件级别添加它,或者我是否也必须对FPGA重新编程?
Yoni
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:ADC12D1800RFRB
您好,
对于LIDAR应用,我需要记录大约100微秒长的GHz分辨率波形轨迹,我预计每秒会有1000个事件。 为该ADC评估板提供的API似乎允许这种情况,但我需要将数据采集设置为外部触发,而API和WaveVision软件都没有此选项。
此选项是否存在? 如果不是,我如何添加它? 是否可以在软件级别添加它,或者我是否也必须对FPGA重新编程?
Yoni
您好,Yoni
ADC12D1800RFRB的一些内存和USB延迟参数使其不适合您计划的用途。
在1800 MHz时钟速率下,一个100微秒的记录将有18万个样本。 ADC12D1800RFRB存储器支持的最大记录长度为32k个样本。
USB控制和数据传输接口具有延迟和数据速率,无法支持您所需的持续数据速率。
您可能需要考虑使用ADC12J1600EVM和TSW14J56EVM。 这种组合还存在USB延迟问题,可防止以每秒1000个事件的速率进行多次捕获,但单个长记录可能足以满足您的目的。 TSW14J56EVM+ADC12J1600EVM可在1600MSPS的速率下捕获高达2G的连续记录。 这将允许连续>LIDAR第二个记录捕获多个1.25 脉冲。 时间戳输入可用于输入高速差分逻辑信号,以与ADC样本数据相关联。
此致,
Jim B