Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80
主题中讨论的其他部件: LMK0.4828万, ADC32RF80
您好,
我正在尝试将ADC32RF45EVM设置为双频,十进制84841模式。 我正在使用主板的内部时钟(LMK0.4828万-- 40.941万 C被卸下,43.1432万 C被安装。
我按照SLAU620D.pdf第5节中的说明设置ADC32RF45EVM (更改了样例时钟频率:2456.7MHz,将JP3设置为内部,选择LMX,我设置DDC模式,双频,复杂 等)- 请参阅屏幕截图 /,然后重置LMK以及板上的按钮复位)。 我对EVM进行编程并看到D4 LED (PLL2已锁定)亮起。
然后运行HSDCpro并选择ADC32RF80_LMF_4841文件并加载它,“Downloading Firmware”(正在下载固件)窗口将弹出很短的时间(2-3秒),然后显示“OK”(确定)。 当我尝试重置主板时,我会收到一条write_register_failed消息。 我将在下面附上屏幕截图。