This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:ADC32RF45EVM设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618748/adc32rf45evm-adc32rf45evm-setup

部件号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他部件: LMK0.4828万ADC32RF80

您好,

我正在尝试将ADC32RF45EVM设置为双频,十进制84841模式。 我正在使用主板的内部时钟(LMK0.4828万-- 40.941万 C被卸下,43.1432万 C被安装。

我按照SLAU620D.pdf第5节中的说明设置ADC32RF45EVM (更改了样例时钟频率:2456.7MHz,将JP3设置为内部,选择LMX,我设置DDC模式,双频,复杂 等)- 请参阅屏幕截图 /,然后重置LMK以及板上的按钮复位)。 我对EVM进行编程并看到D4 LED (PLL2已锁定)亮起。

然后运行HSDCpro并选择ADC32RF80_LMF_4841文件并加载它,“Downloading Firmware”(正在下载固件)窗口将弹出很短的时间(2-3秒),然后显示“OK”(确定)。 当我尝试重置主板时,我会收到一条write_register_failed消息。 我将在下面附上屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    屏幕截图未通过。  当您说‘尝试重置电路板’并看到'write_register_failed'时,是重置TSW14J56还是ADC EVM?   从我的阅读来看,ADC GUI部分以前工作正常。  在对EVM编程并将固件下载到FPGA后,您通常不需要再次重置。   我不确定您在哪里看到错误。

    此致,

    Richard P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    我再次添加屏幕截图,是的,ADC配置工作正常。 它试图使用HSDC Pro收集数据,这是问题。 我所指的重置是针对TSW14J56的,在SLAU620D中的5.3 部分的步骤8中进行了说明。 单击HSDC Pro中的[Capture](捕获)按钮时,我也收到了相同的write_register_failed消息。

    屏幕截图:(尝试此次附加PDF格式的截图)

    e2e.ti.com/.../AD32RF45EVB_5F00_setting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    固件未加载到FPGA。   在HSDCPro GUI的右下角的固件类型:它为空白。   此外,在固件版本的左下角,它是从FPGA回读的所有'1 '。    通常,右下角应显示支持所选设备的固件名称。   检查TSW14J56的电源是否至少有3A容量。   如果电源的当前容量过低,则在推送固件后,FPGA将消耗太多电源电流,电源将下降到足以松开其固件的程度。  ADC EVM还需要一个3A电源,因此,如果两个电路板使用相同的工作台电源,也应考虑这一点。   如果您确定TSW14J56有足够的电流容量,请对照TSW14J56用户指南中的内容检查8个LED排- LED D3和D8是否亮起,其他LED是否如图所示熄灭。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德:

    这是一个综合因素:

    我更改为更高的电流(6A) PS (原来的电流为3A,我使用它为ADC和FPGA板供电),并调整了输出电平以补偿电缆I-R压降。 但仍然不工作(FPGA FW未加载)。 然后我换了另一个TSW14J56板,结果也一样。

    最后一个项目是FPGA板上的3.0 33CFC,似乎与我的2.0 与我的USB集线器不兼容。 我移除了集线器,将FPGA板直接插入笔记本电脑(将集线器+ ADCEVB插入另一个USB端口),它工作正常:我可以对FPGA编程并从ADC收集数据。

    感谢您的帮助!

    /John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  感谢您告知我们。

    此致,

    Richard P.