This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:PGA900问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617693/pga900-pga900-questions

部件号:PGA900
在“线程”中讨论的其它部件:PGA300

大家好,

客户希望使用PGA900处理动态压力信号。  压力信号的频率为10kHz。

他想 处理温度非线性补偿。

问题1:如果客户使用 PGA900   来处理温度非线性补偿,PGA900能否满足他的要求?

   PGA900可以处理多少频率的压力信号?

问题2:如我所知,PGA900EVM需要使用具有CCS的XDS200进行编程。 但当他在主板中使用PGA900时,

他是否仍需要使用带CCS的XDS200进行编程?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您是否会帮助我验证上述信息? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    压力ADC的输出采样率可以设置为7.8kHz或15.6kHz,这是限制压力信号频率的因素。 您需要输出速率至少为输入频率的2倍。 在15.6kHz频率下,这意味着输入信号限制为7.8kHz,因此10kHz将过高。

    XDS200仅用于快速调试。 可以通过任何其它通信选项(OWI,SPI等)对PGA900进行编程。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    感谢您的回复。 如果客户压力传感器的频率为10kHz,PGA300是否符合他的要求?
    如果没有,我们是否有任何其他设备可以满足客户的要求? 还是解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    不幸的是,这只是器件中ADC的一个限制。 TI的压力感应器件都没有足够快的ADC来处理此频率。 请随意试用PGA900,但要知道它不能在每个周期输出2个采样,以便在10kHz时正确地重建信号。


    此致,