请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA900 在“线程”中讨论的其它部件:, PGA300
大家好,
客户希望使用PGA900处理动态压力信号。 压力信号的频率为10kHz。
他想 处理温度非线性补偿。
问题1:如果客户使用 PGA900 来处理温度非线性补偿,PGA900能否满足他的要求?
PGA900可以处理多少频率的压力信号?
问题2:如我所知,PGA900EVM需要使用具有CCS的XDS200进行编程。 但当他在主板中使用PGA900时,
他是否仍需要使用带CCS的XDS200进行编程?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)