请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 您好,
我们一直在使用带有STMicro DSP的ADS1299,并且在从ADC读取数据时打印数据。 每秒250个样本运行良好,但每秒1000个样本,我们会获得一些峰值输出。 我们怀疑在UART上打印样本所花费的时间可能比它所需要的时间要多,并且正在践踏DRDY信号的时间,即使我们将它用作外部中断。 我附上了显示此问题的两张图片。
如何解决问题有什么想法?
谢谢!