This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1610:ADS1610的组延迟

Guru**** 2567615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614888/ads1610-group-delay-of-ads1610

部件号:ADS1610

Hsadc团队,您好!

关于ADS1610的组延迟,我有两个问题。

现在,客户正在使用ADS1610,但他们面临的问题是ADS1610似乎有大约20us组延迟。

1.如数据表第4页所示,组延迟的典型值为 3us@fCLK60MHz。

   如果fCLK为50MHz, 组延迟是多少?  

2.正如我在数据表第19页中看到的,不同fCLK的推荐RBIAS电阻值如下所示。

如果实际的fCLK和RBIAS与此建议列表不同,这是否会影响组延迟值?

谢谢!

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurimoto-san,

    感谢您的提问。

    Δ-Σ ADC中的组延迟是模拟输入出现在ADC数字输出中的时间。 组延迟取决于时钟频率,数字滤波器体系结构和过采样比率(OSR),通常以多个转换数表示。

    ADS1610中宽带FIR滤波器的组延迟在模式= 00的电气特性表中指定为3 x (60MHz/fCLK) us。 这相当于10MSPS数据速率的30个转换周期。  对于CLK =50MHz,组延迟仍为30个转换,但由于数据速率降低到8.3MSPS,因此这相当于3.6us。

    但是,其余模式设置使用不同的OSR,我看不到这些设置的组延迟的明确规格。 请允许我与设计师进一步讨论。

    根据ADS1610的预期模拟性能,建议使用表5中的RBIAS电阻值。 随着调制器采样频率的提高,模拟电路需要更多的偏置电流来实现指定的性能。 RBIAS不应影响数字滤波器中的组延迟,但我也会确认这一点。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的详细回答。

    我期待在您确认后得到您的回复。

    谢谢,致以诚挚的问候。

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    让我补充一个问题。
    除了fCLK之外,是否还有其他因素会影响组延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    请告诉我这方面的任何更新吗?

    谢谢!

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurimoto-san,

    很抱歉耽误你的时间,我一直在找以前的团队成员来帮助你解决这个问题。 我刚收到一些初步的数字设计审阅文档,但没有明确给出不同模式设置的组延迟。 因此,除了数据表中的信息外,我没有任何其他信息要提供。

    除了CLK频率和模式设置外,没有其他因素会影响组延迟。

    您能否为我们提供有关准确时钟频率和模式设置的更多信息? 他们如何衡量团队延迟?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的回复。

    现在我正在检查模式设置和 测量环境...

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

     

    感谢您的支持。 我从客户那里获得了模式设置和测量环境。

    客户的模式设置为00。 每个模式设置的组延迟更改量是多少?

     

    下图是它们的测量环境。 他们查看的输出数据不是ADS1610节点,而是FPGA输出节点。

    他们看到实际输出比理想输出延迟20us。 他们猜这种延迟是由ADS1610软滤波器造成的。 您对ADS1610组延迟的测量方法有什么想法吗?

     

    谢谢!

    Yuta Kurimoto

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurimoto-san,

    感谢您的更新。

    主时钟频率是多少?

    正如我之前提到的,模式= 00的组延迟在电气特性表中作为典型规格给出,如TGD = 3us x (60MHz/fCLK)。 我关于数字设计的文档有限,因此我无法肯定地说其他模式设置的组延迟是什么。 您的客户是否需要了解其他模式设置的组延迟?

    重要的一点是:组延迟应使用已知时刻的输入步进电压进行测量。 客户需要精确控制输入步骤。 我认为FPGA不应该带来显著的延迟时间,因此可以对FPGA的输出进行探测。

    客户如何为ADS1610提供输入步进电压?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的回答。

    主时钟频率为50MHz。

    所以我估计组延迟应为3us *(60MHz/50MHz)= 3.6us。

    但是,客户也想知道其他模式设置的组延迟。

    关于输入步进电压,我正在与客户核实。

    您是否有测量A-D转换器组延迟的材料?

    谢谢!

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kurimoto-san,

    我们可以提供的最佳近似值是,每个模式设置的组延迟应相当于表4中列出的稳定时间的~1/2。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回答。 这才是合理的。

    Yuta Kurimoto