This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:复数混合器块和NCO设置

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618145/dac38j84-complex-mixer-block-and-nco-setting

部件号:DAC38J84
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM

模式:4421,data_reate=312.5Msps,8x内插,DAC_CLK=2500MHz (外部)

k=16,ref_clk=156.25MHz,19.5.3125万

旁路混频器块,DAC输出约10MHz单音(IQ):FIG1

启用混音器模块,课程混音器模式= FS/8,输出为右:FIG2

我要使用NCO块,因此启用混音器块,疗程混合器=旁路,NCO启用:寄存器Config2=0x20D0,

但输出不是预期的结果?

我的SYSREF是连续的,所以NCO Accu同步源不能是'YSREF',我尝试了所有其他配置,NCO似乎工作不正常。

我错过了什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC输入数据为Offset-Binary

    DAC输出不符合预期:

    我使用GUI工具来帮助我进行注册设置:

    config2=0x20D0;

    config13=0x0400;

    config31=0x1140;

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值,

    如果您使用的是TSW14J56EVM,则需要将DAC选项设置为2的补码,而不是使用DAC的默认设置时的二进制偏移。

    Config2应为0x2052

    Config13应为0x400

    Config31应为0x9980

    此致,

    Jim